This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:如果不使用 PEC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741544/tps544c20-if-not-use-pec

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS544B20

您好!

如果我不将 PEC 与 TPS544C20 / TPS544B20的 PMBus 控制一起使用、 我知道寄存器不必在 PMBus 上设置 PEC、对吗?
如果主机端不假定 PEC、我认为  不管 PEC 寄存器如何工作、它是否正确?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    根据 PMBus 电源管理协议规范第1部分修订版1.1的规定、对于这些器件、可选择使用数据包错误检查(PEC)。

    正确的做法是、如果 PMBus 主机不假定 PEC (停止前不提供时钟脉冲)、则不使用 PEC、并且器件在任何 PEC 下都运行。  如需更多说明 、请参阅 TPS544B20/C20数据表的第8.3.16节。

    谢谢、