This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:充电电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25060, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741525/bq25060-charging-current

器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他器件: bq24072

你(们)好

如果 EN 引脚接地、则连接到 ISET 的电阻器将控制输入电流。

是否可以将输入电流设置为1A、但将最大充电电流更改为300mA?

谢谢、

      Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 BQ25060、无法进行1A 输入和300mA 充电。
    但请看一下该系列器件中的 bq24072、73、74或类似产品。 它们是电源路径、可为系统提供单独的输出电流、为电池提供充电电流。