This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:数据表说明中的错误?

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740607/tps650830-mistakes-in-data-sheet-description

器件型号:TPS650830

大家好、

在 TPS650830数据表中、有些器件看起来是错误的。

公式(3)中确定过流保护常数的公式

是否需要"x1.3"?或"IOUTMAX"而不是"IOCL"?

原因:我认为 x1.3是上面等式(3)中列出的"将 IOCL 设置为 IOUTMAX 的130%"的130%。

但是、eq。 (3)包含 IOCL、另外在那里完成了 x1.3。

IOUTMAX 的130%可以理解为 IOCL。

因此、如果在等式(3)中使用 IOCL、则不需要 x1.3、如果使用 x1.3、我认为它不是 IOCL、而是 IOUTMAX。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    感谢您关注我们的器件并向我们提供反馈!
    实际上、该公式没有错误、但在我们的下一个数据表修订版本中需要一条语句。 语句应该是:电流限制的精度预计在整个温度/过程中变化高达30%(主要是 FET RDSon);因此、公式中的"1.3"表示 RDSon 变化、公式中的 IOCL 表示"1.3 x IOUTMAX"。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲尔-圣、

    感谢您的回答!

    此致、
    Kenji