This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:电力线配置

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741445/bq2057-power-line-configuration

器件型号:BQ2057
主题中讨论的其他部件:BQ24073BQ24100

你好。

这是我第一次使用锂离子充电器设计电路、对许多事情都感到困惑。

我简化设计的第一个选择是使用 bq24073等集成电路与 PPM、以便可以分离电池和系统。

在解决成本问题后、我可能不得不使用线性充电器、例如 bq2057。

其中一件事是、将电池和系统连接在同一路径中、我是否应该使用充电器的外部输出引脚为系统负载供电?

或者是否有一个电路在输出电源可用时断开电池连接、让充电器充电、并且当外部电源被拉出时、让电池驱动系统?

是否可以按照数据表中所示配置电路

如果是、那么假设使用12伏的外部电源、系统负载是否针对不同的电源获得不同的电压?

还有一点、bq2057在没有任何附加配置的情况下与2节锂离子电池安全使用吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ2057是一款线性充电器、在更高的电流和电压下、效率将很低。 您会不会考虑 BQ24100等开关充电器、还是 BQ241XX 系列器件?