This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:负电荷泵是否有最小限制?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740897/tps65100-is-there-a-minimum-limit-for-the-negative-charge-pump

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件: TPS65150

我想使用 TPS65100为具有以下规格的显示器生成所需的电压:

据我了解、我可以通过主升压转换器提供 AVDD。 然后、我将为 VGH 和 VGL 使用正电荷泵和负电荷泵。 我很困惑 TPS65100或 TPS65150是否可以提供所需的电压。 据说它们是相同的、但 TPS65100集成了一个3.3V LDO。

不过、数据表中关于负电荷泵电压范围的陈述各不相同:

TPS65150

TPS65100

这两者中的任何一个都可以提供所需的-7V 电压吗?

感谢您的任何评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    让我联系该部件的专家。 您应在2018年10月30日之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    任一器件都将支持-7V 的负电压。

    此致、

    辽卡特