This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:Ignd 异常问题

Guru**** 2568105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740541/tps7a05-abnormal-ignd-issue

器件型号:TPS7A05

您好!  

我的客户发现 TPS7A0533的 Ignd 相当大。

测试条件:

该电路由3.6V 电池供电、VCC 连接到负载、FB1保持断开状态、电流表在输入端串联

负载= 600K、测量电流为206uA、然后将电池直接连接到 VCC (R52断开)、I=6uA、InD=200uA。

load=2K、相同的测试方法、Ignd=260uA。

Ignd 似乎远高于标称规格。

原理图如下所示、供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    正确、测量值高于预期值。 您知道您的离网阻抗吗? 网络是否可以提供通向 GND 的附加路径?

    为了让我更好地了解 LDO 在您的系统中的运行情况、请提供 Vin、Vonoff、Vout 和 Iout 的范围。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    关断网是浮动的、未连接、因为对光源精度的限制、无法测试 Iout、将再次检查。
    您对此问题还有其他建议吗? 谢谢!