This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:电路板布局示例问题

Guru**** 2582115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741341/tps82085-issue-with-example-board-layout

器件型号:TPS82085

您好、先生、

数据表第20页显示了 TPS82085的封装轮廓为2.7~2.9 x 2.9~3.1mm (2.8mmx3mm)、

但第21页示例电路板布局比 IC 尺寸小2.2+(0.5/2)*2=2.7mm,  这是正确的吗?

 可能存在焊接风险不足?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    最好咨询您的 PCB 制造商和组装地点、以了解最适合其工艺的器件。

    但让我指出2项。 第21页上的外露铜(阻焊层开孔)的尺寸与第20页上的8个焊盘的尺寸完全相同。 0.5 x 0.4毫米。

    第20页显示、引脚和 IC 边沿之间的每条边沿为0.05mm。 因此、从左侧的焊盘边缘到右侧的焊盘右侧边缘、标称值为2.7mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢。

    Hugo