This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650是否会在未连接电池或电池电量不足的情况下提供电源? 我需要能够立即使用它、而无需等待电池充电。 谢谢!

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741292/bq24650-will-bq24650-provide-power-without-a-battery-connected-or-low-battery-i-need-to-be-able-to-use-it-straight-away-and-dont-wait-for-the-battery-to-get-charged-thanks

器件型号:BQ24650

BQ24650是否会在未连接锂电池或电池电量不足的情况下提供电源? 我需要能够立即使用它、而无需等待电池充电。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilija

    此设备没有 NVDC 架构。 降压转换器的输出连接到电池、因此无法提供用于为电池充电的最小系统电压。 您是否可以将系统直接连接到面板?