This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要更高的输出电压- BQ25504EVM

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741689/need-higher-output-voltage---bq25504evm

大家好、TI 社区、

BQ25504EVM 超低功耗升压转换器达到3.14V 的饱和输出电压

TI 是否提供 BQ25504EVM 版本、该版本的输出电压大约为4.5-5V?

谢谢你。

祝你度过美好的一天!

-Ashim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashim、

    您可以使用 VBAT_OV 电阻器将输出电压设置为高达5.5V。 下面的电子表格可以帮助您调整这些电阻器的大小。

    www.ti.com/.../sluraq1