This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:能否使用 TPS3850G50 VDD <Vsense?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741434/tps3850-can-i-use-tps3850g50-vdd-vsense

器件型号:TPS3850

你好

我可以将 TPS3850G50用于 VDD=3.3V 吗? ,在哪里将 SENSE 连接到5V?

这意味着 VDD < VSENSE、但没关系吗?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanji、

    是的、没关系。 VDD 和 SENSE 是独立的。 只需确保在建议的工作条件下运行、并且没有问题。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael San

    感谢您的快速回答!!