This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:OCP 限值

Guru**** 2507285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741599/csd87350q5d-ocp-limits

器件型号:CSD87350Q5D
主题中讨论的其他器件:LM27403

大家好、团队、

我们将在 POL 应用中使用 CSD87350以及 LM27403控制器。 我们需要描述半桥在 TGR 感应点和 SW 节点之间的电阻。

我们正在实施电感器 DCR 检测以实现过流保护、并已根据 LM27403数据表中的应用手册将感应网络的一侧连接到 TGR 节点、另一侧连接到电感器输出。 实验室测量为我们提供了 OCP 限值、建议额外增加500 uOhms。 这是准确的吗? 您是否有关于此方面的任何数据–可能是在过热情况下?

感谢您的支持!

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    这是一个很好的问题。 让我与团队核实一下我们是否有更多信息。 VSW 和 TGR 之间的电阻主要是由于数据表中未指定铜夹造成的。 电阻将具有铜的温度系数。 当我有更多信息时、我将更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    《LM27403用户指南》(文献编号:SNVU330)中的建议尝试利用电源块削波电阻来产生幅度更高的电流感测信号。 我得到的反馈如下:CSD87350为~0.4至0.5m Ω。 使用 TGR 作为 DCR 的感应点是错误的方法。 应在输出电感器的 Vsw 焊盘上感测该电压。 使用削波电阻会使 DCR 容差非常差、并且会随不同的 PCB 布局和不同的 FET 封装而变化、因此很难对温度进行补偿。 如前所述、数据表中未指定削波电阻、因此 TI 无法保证值的值或范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John!