This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:监测计黄金映像

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741676/bq34z100-g1-gauge-golden-image

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!  

我们目前正在产品中使用 BQ34Z100-G1电池电量监测计。 最近、我们的电池供应商告诉我们、我们正在使用的电池已停产。 我们找到了备用电池、但其特性略有不同(新电池的容量大约高8%)。 我知道、理想情况下、我们应该为新电池生成新的黄金映像、但我想知道我们是否保持这一黄金映像、猜测是否能够在几个充电周期后自我学习和自我纠正。 我想知道建议的做法是什么、以及电量监测计是否可以在几个充电周期后自行学习和自行校正。  

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    电池化学成分是相同的。 如果没有、我们建议您更新 ChemID、因为这对于测量精度非常重要。

    如果 ChemID 相同、那么您可能可以使用相同的黄金映像。 缺点是每个单独的设备都需要经过学习周期才能优化设置并学习新的容量。 如果您更新黄金映像、则所有器件在操作开始时都有更好的起点。

    此致、
    Matt