This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:标记为25KG1和27KG1的 BQ34Z100PWR-G1存在问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741656/bq34z100-bq34z100pwr-g1-marked-25kg1-and-27kg1-have-issues

器件型号:BQ34Z100

我们尝试使用器件 BQ34Z100PWR-G1测试 PCB、并在生产线上出现许多故障、  

通常情况下工作正常、但现在我们检测到 IC 已将器件型号标记为正确的"34Z100"、但第二行25KG1和27KG1、85KG1最后一行工作正常。 问题是与前27和25K 失去通信、但我找不到原因?数据表中没有提到第二行标记、需要在生产中解决此问题、  

如果您能帮我、我非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、

    器件标识的第二行给出了生产年份和月份以及组装地点。 K 对于所有这些都是相同的、因此它们来自同一个组装地点。 但是、这些器件中的某些器件看起来是2012年的器件、而某些器件是2018年的器件。 您是否从同一个地方订购了所有这些产品?

    我怀疑2012年的器件可能是几年后被 BQ34Z100-G1取代的 BQ34Z100。 您可以使用产品文件夹(www.ti.com/.../sluc580)中提供的 BQ34Z100-G1固件更新 BQ34Z100上的固件、但首先最好了解一下为什么您收到不同年份的混合器件。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应