This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:输出电压的变化

Guru**** 2576315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740879/tpsm846c23-the-variation-of-vout

器件型号:TPSM846C23

您好!

我们收到了客户关于 TPSM846C23的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下条件下、Vout 的变化量是多少?

 Rset=10k
 TJ=-40~125C

我们假设我们应该考虑"设定点电压容差"和"温度变化"、因此它是+/-2.5%。 这是我们的理解是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、设定点容差和温度变化都会影响您的 Vout 设定点。 还可以使用容差更小的 Rset 电阻器来提高容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    剩余的10k 为1%时、输出电压工作范围为0.7V - 2V。 请记住、输出电压容差将受到外部 Rset 电阻器容差的影响。 让我再向您提供有关此应用的预期输出调节变化百分比的更多信息。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 如果我们为 Rset 使用容差为0.5%的电阻器、则 Vout 的变化量包括"设定点电压容差"和"温度变化"?

    他们正在考虑将 IC 用于需要1.0V+/-3%的 FPGA 内核电源。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用容差为0.5%的 Rset 电阻器(与1%相比)将 Vout 容差提高0.25%