This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7712A:微控制器电源故障检测设计

Guru**** 2562020 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7712A, TL7705A, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738875/tl7712a-design-for-power-failure-detection-into-micro-controller

器件型号:TL7712A
主题中讨论的其他器件: TL7705ATPS3710

我不熟悉 Thread 社区、非常感谢您提前提供的任何帮助。

我正在设计一个电路来检测电源故障、从而正确关闭在 Linux OS 上运行的 Raspberry PI 控制器。 我使用12V 电源并将12V 电压调节到5V、以便为控制器供电。 我想使用 TL7712A 来检测电源发生故障或断电时10.8V 的压降。  

我的问题是、复位和 nRESET 引脚的输出电压是多少? 我需要一个3.3V 的电压来输入控制器。 5V 信号可能会损坏控制器上的引脚。 这可能是一个简单的问题、但我在数据表中找不到任何内容来解释  TL7712A" 12V "监控器的复位和 nRESET 引脚的 Vhigh 和 Vlow。

这些图仅显示  TL7705A" 5V "监控器的复位和 nRESET 引脚的 Vhigh 和 Vlow。  

复位输出后可能需要晶体管? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    对于 TL7712A、/RESET 输出电压将限制为连接到上拉电阻器的电压、因为该输出为漏极开路。 对于复位、电压将限制为 VDD、因为这也是漏极开路、但使用了 PMOS 和下拉电阻器。

    您还可以查看 TPS3710、它是一款非常简单的宽输入电压检测器、允许您上拉至与 VDD 无关的其他电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    TPS3710正是我想要的。 感谢您的指导!

    伊万