This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:开/关控制

Guru**** 2383610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS22810, TPS27081A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741567/bq25895-on-off-control

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TPS22810TPS27081A

您好!

我计划在新项目中使用 BQ25895。 此芯片非常适合为 CPU 和其他芯片提供5V 电压、这些芯片来自外部墙上适配器或锂离子电池、以防外部电源故障。 我想使用单个按钮来通过命令 RBFET 来打开或关闭输出引脚 PMID 上的5V 电压。 当系统处于关闭状态时,如果我停止电池充电,这不会给我带来麻烦。

如果我在 CPU 上读取一个按钮、我可以通过 I2C 接口将 BQ25895置于高阻态模式。 我想这是关闭 RBFET 的唯一方法。

但在这种情况下,CPU 失去了电源,如何唤醒系统 ? 使用 OTG 引脚是否可能 ? 或者可能还有其他解决方案 吗?

我补充说、我不能将 CPU 置于睡眠模式、我更喜欢切断 PMID 输出、因为还有其他芯片需要在没有禁用功能的情况下关闭。

此致、

塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔日

    假定 OTG 引脚和 OTG 位为高电平、bq25895会自动进入升压模式、并在 PMID 下提供5V 电压、前提是 VBUS 上的电压降至 UVLO 阈值以下。 在 VBUS 上输入电压时进入 HiZ 模式将不允许您进入 OTG 模式。 一种解决方案是添加一个与 VBUS 串联的外部 PFET、并使用按钮从 VBUS 上移除电源、同时将 OTG 引脚拉至高电平。 否则 OTG 将为低电平、以便 IC 不会进入 OTG 模式、除非按下按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff 的快速回答、但我恐怕这不是我希望的。

    实际上、我想关闭或打开 RBFET。 为了将其关闭、我的 CPU 可以通过 I2C 进入芯片处于高阻态模式来实现它、但如何通过知道我的 CPU 不再由 PMID 引脚供电来打开它。 是否有引脚用于唤醒芯片?

    要恢复、我想通过短按按钮打开 PMID 引脚、第二次短按同一按钮会关闭 PMID 引脚。 另一个限制是、即使电池不存在、也应启动 PMID。

    如果使用此芯片、我无法执行此功能、您是否有单个芯片、我可以在 PMID 引脚之后添加、PMID 引脚可通过切换执行3A 电源开关、而不是使用 TPS27081A 或 TPS22810等使能引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VBUS 被移除或 HIZ 位置位时、充电器进入 HiZ 模式。 除了重新应用 VBUS 或使用 I2C 切换 HiZ 位外、无法退出 HiZ 模式。

    如果 VBUS 存在、则 VBUS=PMID 减去一个轻微的压降。 为了使 PMID 在 OTG 模式下输出5V 电压、电池必须存在。