This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:LSCTRL 引脚和 PMIC 初始化。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740257/bq25121-lsctrl-pin-and-pmic-init

器件型号:BQ25121

您好,  

在没有电池连接到器件的情况下工作时、仅使用外部5V 电源。

启动时、PMIC 处于默认状态。  

如果连接到 PMIC 的 LSCTRL 引脚为低电平、则无法配置 PMIC 寄存器、会出现一些 I2C 错误。

如果 LSCTRL 为引脚高电平、则一切正常。

当器件完全没有连接电池时、就会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    MCU 是否由 VSYS 供电? I2C 线路是否已上拉至 VSYS?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我是支持该项目的 FAE。 MCU 由 VSYS 供电、I2C 电阻器上拉至 VSYS。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    是否正确地说,由于电池不存在,引导操作过程中出现故障,因此 VSYS 被禁用?

    那么 ,启用 LDO 是否需要在 LSCTRL 上进行多操作?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    LSCTRL Manuel 模式正常。 但这与器件本身的 I2C 可配置性无关。 您能否发布您的原理图? 您是否有 I2C 以及 PMID 和 VSYS 的图?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    我刚刚从休假中回来。 我看到了您的电子邮件、很快就会回复。

    谢谢、
    gautham