This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:APD 内部电阻器

Guru**** 2770015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741387/tps2378-the-apd-internal-resistor

器件型号:TPS2378

尊敬的 TI:

我在引脚内部看到一个电阻器 APD、如下图所示。

1.我是否可以知道这个电阻器的值?

该电阻器设计的用途是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    1.我建议查看数据表 EC 表中的灌电流能力。 5V 时、灌电流高达1.73uA。 因此、有大约2.9M Ω 的下拉电阻。

    2.如果 APD 未被使用并且保持悬空、则 APD 可被拉至一个已知的低电位(RTN)。