This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/UCD3138:UCD3138 / Linux 系统

Guru**** 2821835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741326/linux-ucd3138-ucd3138-linux-system

器件型号:UCD3138

工具/软件:Linux

您好,

   我们已经在 Windows 系统中使用 UCD3138、我对是否要在 Linux 系统中运行有疑问。

    如果 TI 可以支持在 Linux 系统上设置 UCD3138调试器工具、请向我们提供参考文档?

    另外、请告诉我如何在 Linux 系统中设置 USB 接口适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 GUI 工具仅在 Windows 上受支持。