请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 量表报告的容量 不正确。 这似乎是热敏电阻温度读数为-39.1摄氏度的结果。产生负读数的最初原因是电池热敏电阻连接器开路。 确认连接后、TS 引脚上的电压保持在0.8V、而工作单元的温度脉冲正确、介于2.5V 和取决于热敏电阻电阻的值之间。
这不是我们第一次遇到这个问题。 使用默认的.srec 固件可确认 更有可能是 TS 输入上损坏的采样开关。 打开失败意味 着 TS 变为零、这是我们之前看到的。 失败的短接变为0.8。
是否有其他人遇到过这样的故障? 解决方案?
TIA
John