This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3613-01:TPS3613-01的 Vout 引脚可以连接多大电容?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3613-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741457/tps3613-01-how-much-capacitance-the-vout-pin-of-tps3613-01-can-connect

器件型号:TPS3613-01

TPS3613-01的 Vout 引脚可以连接多大的电容(最大值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    输出电容没有限制、但这将影响输出电压升高时的上升时间。 向输出引脚添加电容时、请务必进行全面测试。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael