This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux:BQ27220 -如何进入关断模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741260/linux-linux-bq27220---how-to-enter-shutdown-mode

主题中讨论的其他器件:BQ27220

工具/软件:Linux

尊敬的专家:

如何让 BQ27220进入关断模式?

我想停止 BQ27220的所有行为、特别是希望避免"电量监测和数据更新始终为1s"。

我们在"bin"引脚上每1s 测量一次电压尖峰、这将影响我们测量电池热性能。

因此、我们正在尝试停止这种行为、这是可能的吗? (让 bq27220进入关断模式)

我可以设置哪些寄存器来让 BQ27220进入关断模式或停止"电量监测和数据更新始终为1s"??

每1秒就会出现尖峰波形(如下所示)、除非我们删除了 BQ27220。

谢谢

Hb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据监测计的 TRM、该监测计没有关机选项。 此外、请记住、如果监测计由于功率损耗而复位、它会丢失传递的充电数据、并且必须重新学习 FCC。 这不是最好的方法。 B
    谢谢
    Onyx