This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38855:Vbias

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741517/lp38855-vbias

器件型号:LP38855

我将 LP38855 LDO 用于1.2V 输出电压。 我在 LP38855的输入引脚上提供3.3V 电源。 我的问题如下:

我是否可以为 Vbias 使用相同的3.3V 输入电源轨。 换句话说、我能否直接将 Vin 连接到 Vbias?

此致

耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耶稣:

    是的、您可以为 Vin 和 Vbias 使用3.3;但是、您需要考虑热性能。 根据您的输出电流、LP38855中可能会耗散大量功率。 有关更多信息、请参阅数据表的功率耗散和散热部分。

    非常尊重、
    Ryan