This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:Skylake 处理器 FIVR 问题

Guru**** 2516590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741183/tps53659-skylake-processor-fivr-issue

器件型号:TPS53659

尊敬的先生:

我们发现 VCCIO 和 PVCCIN 关闭延迟时间过长问题、导致处理器 IVR 短路。

是否有办法使用 GUI 调整关断分流器降压速率(mV/us)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53659的引脚13是 U DUAL 功能引脚。 通道 B 的默认设置为使能引脚。您还可以将引脚13配置为 VCCIO 欠压监控引脚。 该选择位于 MFR_SPECIFIC_00下。

    当 TPS53659检测到 VCCIO 欠压时、它将以 SetVID-Slow 指定的速率将输出电压有效地降低至0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当引脚10 (AVR_EN)在引脚13之前下降(连接到 VCCIO)时、我们发现通道 A 输出仍然无法快速关断、即使 VCCIO 下降到0.65V 以下。

    但是、当引脚10保持高电平并且引脚13首先下降时、通道 A 输出可以快速关断。

    这是正确的反应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

       实验后、当"AVR_EN"保持高电平且"BEN_VCCIO"下降时、VCCIN 可能会快速下降、但如果"AVR_EN"在"BEN_VCCIO"下降之前下降、VCCIN 将缓慢关断。
     这是正确的行为吗?   在正常系统序列中、"AVR_EN"始终 在(或同时)禁用 VCCIO 之前下降。 我们尝试将"VCCIO"的 PG 连接到"AVR_EN" 、将"BEN_VCCIO"连接到"VCCIO"、但该连接仍然无法让 VCCIN 快速下降。 是否有建议的设置方法?

    此外, 以下是两个启动问题需要帮助。

    VR13轨断电压摆率:
    根据 Intel 的以下要求、PVCCIN 可能需要受控的斜降速率。 您能帮助确认此功能吗?

    2. 我们对 SVID 注释进行解码、发现两个寄存 器无法从 VR13控制器读取:"03h 数据代码"和"23h DC 负载线"。
          这两个寄存器是否可用且必要?

    谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    #1 -这是预期的行为。 如果 VR_EN 先取消置位、VR_EN 引脚将优先并导致衰减关断。 我们知道#1中提到的 VCCIN 要求。 TPS53659具有专用的 VCCIO UV 引脚、以支持该引脚。 TI 选择为 VCCIO 使用专用引脚、而不是通过 VR_EN 引脚启用软关断、以便 TPS53659将 VCCIO UV 标记为故障状态并通知系统。 对于与 ENABLE 共享的情况、无法区分正常 VR_EN 关断和 VCCIO UV。 我建议使用上面实验中所示的 VCCIO 引脚、但延迟 VCCIN VR_EN 引脚与 VCCIO VR_EN 引脚关断。 这将允许 VCCIN 在 VCCIO 衰减时斜升至接地、并确保在启用 VCCIN 时完全建立 VCCIO。

    #2 -是的、TPS53659预计不会响应0x23 (DCLL)和0x03 (DATE_CODE)的 SVID GetReg。 这些不是必需的寄存器、如果它们是 REJ、则不会导致任何问题。