This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:TPS2543 -为 USB Wifi 模块供电时出现问题

Guru**** 2561250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740042/tps2543-tps2543---issue-with-powering-usb-wifi-module

器件型号:TPS2543

我们正在其中一种设计中使用 TPS2543 USB 控制器 IC,在为插入的 USB WIFI 模块供电/控制时,我遇到了问题。  我将其归结到一个 USB 电压问题,该问题导致我们在两个设备之间的 USB 电缆上的电压下降了很多(电压出现振荡,电压下降超过电缆的欧姆定律压降)。

 

我最初以为我们用来为 IC 供电的电源有问题、但我做了一组测试、无法清除压降/振荡问题。  我已经完全转移了模块内部电源,并为 IC 提供了我自己的5V 电源。  我通过在 IC 周围进行反激式接线(并增加额外的输出电容)来绕过 IC 5V 输出的 PCB 影响。  

 

我还使用相同的 USB 电缆和相同的 USB Wifi 适配器进行了类似的电压测量,但将其插入显示器上的 USB 端口,并且看不到相同的压降级别,并且电压没有振荡。  

 

因此,我开始想知道我们是否配置了错误的 IC。  我不知道模块上 TPS2543软件的全部细节,但我探测板以检查控制输入和电流限制输入,我们正在使用

CTL1 =逻辑0

CTL2=逻辑1

CTL3 =逻辑0

ILIM =逻辑1

 

我确实探测了故障状态输出,但没有看到它变低,因此我不认为它是电流限制(我更改了电流限制配置电阻器,将限制设置为~2.3A)。  Wifi 适配器是一款高功率 USB 设备、拉电流约为500mA。  

 

如果您以前看到过这种行为,或者对可能导致这种行为的原因有任何想法,任何建议都将很有帮助。  下面是描述行为的范围捕获。

 

下面的示波器截图显示了 TP2543为 Wifi 模块供电时的行为:

 

 

为了进行比较、当 Wifi 设备使用相同的电缆供电、但使用计算机显示器上的 USB 端口为其供电时、电压迹线看起来是什么样子。  我看不到任何电压振荡,电缆上的压降看起来更像正常的 IR 压降(电缆在 VUSB 和 GND 线路上都有~250欧姆的电阻)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您捕获的数据不会为我显示。 是否可以再次添加它们?

    谢谢、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuck - E2E 不接受图片。 Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您能否通过内部电子邮件向我发送捕获数据、然后我可以将其更新到 e2e 中?

    此致、
    卡盘