This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:TPS2513 -在每条线路上看不到 D+/D-短路或1.2V 模式

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736224/tps2513-tps2513---not-seeing-modes-for-d-d--short-or-1-2v-on-each-line

器件型号:TPS2513

使用 TPS2513。 我看到的行为如下:

 

    • 当未连接任何设备时,“除法器2”处于活动状态。
    • 将器件连接到 USB 端口时、我可以观察到 D+和 D-上的电压在不同电平之间切换的过程。 这将持续大约10秒。
    • 充电器件检测到500mA 的电流能力。

 

每个端口能够提供10W 功率。 我对为什么我看不到 TPS2513为 D+/D-短路或每行1.2V 选择模式有点困惑。 我正在尝试确定这是否是我对芯片功能的理解上的问题,或者我只是没有使用正确的器件进行测试。 TPS2513通过数据线电压所需的时间让我想到,当它稳定回“分压器2”时,充电设备已经决定充电器的电流不能超过500mA。

 

有关这一点的任何输入都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您能否给我发送一份 D+/D-线路的范围捕获、以便我了解正在发生的情况?

    数据线上会发生双向通信、因此我需要看到总线以帮助弄清发生了什么。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck - 我 已连接请求的示波器捕获。

    黄色= D-

    绿色= D+

    时间刻度= 2秒/单位

     

    此捕获在我插入“LOAD”之前开始。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    如何将 D+/D-线路连接到 TPS2513?

    连接它有两种可能的方法、如果您将 TPS2513的 D+连接到连接器的 D-、并将连接器上的 D-或 TPS2513连接到 D+、则只会获得5W 模式。

    您能验证这些连接吗?

    谢谢、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我将把这个 e2e 线程标记为 Resolved。 如果您需要将其打开、请回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个连接器上的情况相同。 因此、我只包含了一个屏幕截图。

     

    听起来我所看到的行为并不正常,但您却看不到会导致这种情况的任何原因。 对吧? 除了前面讨论的上拉电阻器和旁路电容器外、原理图上唯一的东西是 TVS 和一些反向电压保护。 这些芯片不应该关心这一点。

     

    我们是否可能看到一批坏的芯片?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种行为似乎是由连接的器件而不是 TPS2513驱动的。 TPS2513设计中没有任何一个能够将一条至两条数据线驱动至1.2V 的器件。

    此致、
    卡盘