This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:DCP 测试失败

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740162/tps2511-dcp-test-failure

器件型号:TPS2511

大家好、

我的客户评估我们的 TPS2511并使用 TPS2511EVM 执行 DCP 测试。 但是、他们无法通过测试。

请参阅连接设置(将12V 电源置于输入端、并使用 MQP 袖珍型主 USB PET 进行测试。

是否有助于说明未通过 DCP 测试的原因?

e2e.ti.com/.../TPS2511-20181023-1547-Report_5F00_Product_5F00_0014.txte2e.ti.com/.../TPS2511-20181023-1550-Report_5F00_Product_5F00_0015.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查跳线设置并让我知道它们是如何连接的。 D+/D-线路似乎通信不正确、但电源开关根据测试报告正常工作。

    我希望确保在正确的配置上进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线设置:

    电压感测:5.2V

    电流限制:2330mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Branch:

    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sai Loo、

    我已经研究过这些报告、但现在我无法复制它们、因为我的 MPQ 已超出校准范围。

    我可以看到导致此类故障的唯一方法是让 TPS2511解读 D+/D-线路、使其进入分频器模式、而不是 BC1.2短路模式。

    我不知道什么时候我会有 MPQ 让我运行相同的测试进行调试。