This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:当输出电容值增加时、斜坡引脚电阻值会调整

Guru**** 2346530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740370/tps543c20-ramp-pin-resistor-value-adjust-when-output-capacitor-value-increases

器件型号:TPS543C20

当输出电容增加时、我们应该如何调整斜坡电阻值、例如在不改变 Fsw 和 L 值的情况下、调整几千 μ F 的电阻值?

我认为、斜坡电阻值越大越好、因为 LC 截止频率越低、我们希望使零频率更低。

这个想法是对的吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    这是正确的想法。 LC 频率是多少? 内部电阻为300kOhm。 斜坡引脚具有电容值选择。 该电容器值和300kOHM 形成零频率。 这个零点的选择大约是 Lout 和 Cout 转角频率的3倍。   

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    2π√转角频率为 F=1/μ s (LC)

    零2πRC 为 F=1/μ s

    这些公式是否正确?

    当电路为两相时、我们是否可以使用1/2 L 值进行计算?
    L 为0.15uH、Cout 为每相500uF。 总输出电容为2000uF。(全陶瓷电容)

    我认为 LC 转角频率约为13kHz。 我们应将 cramp 设置为13.6pF、以便将零频率设置为39kHz。

    187k Ω 斜坡电阻器是最佳电阻器吗?

    根据我们的测试、当斜坡电阻为187kHz 时、相位裕度约为42度、增益裕度为7dB、交叉频率为97kHz。
    相位裕度变为50度、gai 裕度变为7.4 dB、通过将斜坡电阻值更改为51.1k 欧姆、交叉频率变为50kHz。

    根据该结果、相位和增益裕度会随着斜坡电阻值的降低而增加。 但交叉频率变得很低。

    此结果是否为预期操作?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、
    您的公式正确、L = L/相的1/2。 我只想说500uF/相、那么总2000uF。 此外、陶瓷电容器具有降额因子、例如降低50%。
    您是否与任何本地 TI FAE 团队合作? 如果是、请联系 FAE 人员、然后发送设计工具。 FAE 可以通过系统查找我的名字--Huy(Kit) Nguyen。 该设计工具具有基于设计解决方案的波特图结果。 此外、它还具有前馈电容器、以增强相位裕度功能。
    根据您的描述、Ramp 电阻器187K 应该更好。 97KHz 带宽下的相位可能会快速变低、没有波特图、我很难理解原因。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    感谢你的答复。

    我联系了 TI FAE 以了解设计工具。

    关于输出电容器、总电容值包括负载侧的电容器。  负载侧总共有1000uF 的陶瓷电容器。

    我将附加波特图文件。
    e2e.ti.com/.../Bode-Plot.pdf

    此外、请告诉我斜坡信号。
    这是 DCAP 的纹波注入吗? 如果是、我认为较大的斜坡信号(较小的斜坡电阻值)会增加相位裕度、但会降低交叉频率。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    我将设计工具发送到 Kazuhiko-San。  我看到波特图在20kHz 之前具有交互 L/C。 这可以是输入滤波器吗、例如长线电感到输入电容的距离? 对于187KOhm、我看到相位裕度平坦输出(30kHz 至80kHz) 高于51.1K 区域。 如果对斜坡使用121K 或78.7K、则相位裕度将高于51.1K。 在设计工具中、您将在相位上看到类似的平坦区域。

    我在下面为 DCAP3波特图撰写了这篇博客。 最后、我建议如何设置网络分析器、这对于测量波特图至关重要。 请按照说明进行类似的波特图设置。 我建议将网络分析器接地探针连接到 IC 模拟接地。

    斜坡也类似于 DCAP 纹波注入、但在相位裕度上并非始终为真。 该链接还显示了图4中与小斜坡和大斜坡的比较。

    您也可以通过电子邮件与我联系。 与绘图图片进行通信将更容易。

    e2e.ti.com/.../comparing-bode-plots-in-d-cap3-control-mode