This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:由于电池组温度故障、充电暂停、

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740863/bq24232-charging-is-suspended-due-to-a-battery-pack-temperature-fault

器件型号:BQ24232

你好  

     客户在 TS 引脚上设置约60°C 以监控电池组温度。 当电池组温度超过60°C 时、客户确实会发现充电暂停。 但他们希望知道、在发生电池组过热保护且充电暂停时、有任何引脚可监控状态。 电池组温度过高时、他们无法知道状态。谢谢。  

BR

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    客户是否可以访问其电路上的 ADC? 测量 TS 引脚是单向的。 如果没有 ADC、它们可以添加具有与内部 TS 阈值电压相似基准电压的外部比较器。 这可以说在超出允许范围时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem

    那么、BQ24232没有引脚来显示电池组在充电暂停时的过热情况、对吧? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、
    由于 NTC 过热、BQ24232没有引脚来显示器件何时暂停充电。