请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 您好,团队
我的客户现在正在使用 UCC2897A。 当它们进行低温测试-30°C,时、波形是怪异的。 黄色是 P-MOS 的 Vgs、绿色是 P-Mos 的 Vds。 蓝色是 VDD、红色是 VSS。
显示了奇怪的波形。 当 VCC 触发 UVLO 时、P-MOS 应该没有驱动信号。 驱动电压为4~5V。
请帮您检查问题的原因吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
弗兰克
这似乎是重复的线程。 我们将在您在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/741579上打开的另一个 E2E 主题中回复此问题
此致、
Eric