This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160 EOS 问题

Guru**** 2561980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741366/bq24160-bq24160-eos-issue

器件型号:BQ24160

您好、先生、      

         关于 BQ24160、当直流电源输入为5V 且 BQ24160被浪涌/ESD 能量破坏时、

         您能告诉我们 IC 的内部(例如 MOS 或 dc/dc 转换器)是开路还是短路吗?

         这意味着 IN 已打开至 SW 或 IN 短接至 SW,当 BQ24160被 EOS 断开时?

BR、

叮当声  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叮当声、

    从 IN 到 SW 有两个 FET。 Q1A (未显示在方框图中)是反向阻断和输入电流感应 FET。 Q1b 是高侧降压 FET。 这两个 FET 都是20V FET。 低侧降压 FET Q2是12V FET。 如果降压转换器正在运行、最高20V 的输入上的 EOS 很可能会导致低侧 FET Q2短路。 如果 EOS 高于20V、则 Q1A 可能短路。 我没有统计数据支持这一点、因此无法保证这一点。