This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:VSYS 调节

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737393/bq25606-vsys-regulation

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24073BQ2057

来自我之前的问题 e2e.ti.com/.../2664145

Raheem 已经指出、bq25606将在仅 BAT 模式下提供4.4V 电压。

查看了数据表后、我发现 VSYS 的额定值为 Vbat +50mV (p8)

我将从电源汲取大约2A 的最大电流、电源轨将包括3.3V 线路和4.2~5V 线路。

电池配置为2600mA 单节锂离子电池。

我的第一个选择是 BQ24073、但在测试时电流下降到不足、现在我使用 BQ25606进行测试。

但在阅读数据表时、没有有关设置 VSYS 的信息。

我正在尝试使用最少的 BOM 数量尽可能少地填充电路板。

BQ25606是我的理想选择吗?

Haemin Jung。

填写公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VSYS 不可编程。 如果 VBAT 高于最小 SYS 电压(3.5V)、则 SYS 电压跟随电池电压、并在内部 FET Q4上产生压降。 在电池共模模式下、SYS 电压永远不会超过 BAT 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    为了让我的系统获得5~6V 的输出电压、我是否应该实现升压转换器?
    在6V 时、系统负载消耗约为1.5A、使用 BQ25606连接2p 锂离子电池是否安全?
    也可以是单节电池。

    或者、我是否可以为我的系统使用 bq2057?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2057不是升压转换器。 您可以搜索 TI.com 以查找升压转换器。