请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A64 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
您能否告诉我如何计算每个"FaultMuxRegs.DCOMPCTRL0.bit.CNT_THRESH"电平将导致 DCOMP 故障的延迟时间?
例如:
" FaultMuxRegs.DCOMPCTRL0.bit.CNT_THRESH = 1"和" FaultMuxRegs.DCOMPCTRL0.bit.CNT_THRESH = 2"之间的时间