This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210无 PWM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741203/tps40210-no-pwm-from-tps40210

器件型号:TPS40210

大家好、  

我将 TPS40210升压控制 器用于我们的12V 至15V 反激式设计。 在设计阶段、我遵循了数据表和参考设计中的所有说明。 但是、现在我们已经为测试印刷了 PCB、设计无法正常工作。 快速查看电路后、可以明显看出开关稳压器(TPS40210)不提供 PWM 信号。 我尝试通过 RC 组件更改开关频率、但 没有结果。 它们在数据表中给出 的计算 RC 的公式不正确。 因此、我们一直坚持这一点。 因此、我们唯一需要从论坛寻求帮助以重新设计电路的选项 AIS。 因此、我想获得一个符合我的目的的参考设计。 以便我们可以看到我们犯了错误的地方。 我随附此设计以供审核。 正如数据表中所述、我甚至绕过了 D5并将 C31替换为100pF、将 R15替换为100K。请帮助我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Binil、

    感谢您使用 TPS40210并提出您的问题。 我有一些建议可以帮助解决问题。

    1.您能否检查 COMP 引脚上的电压? 观察补偿网络、应该有一个与 R21串联的电容器。 我建议在~10nF 区域的某个位置使用一个值。

    2.检查 BP 引脚输出电压。 如果未达到调节值、请确保将 DIS/EN 引脚拉至低电平。

    谢谢、

    Garrett