This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741413/bq24725a-charging-flow

器件型号:BQ24725A

你好

 

    我们是否有提供给客户的用于软件参考的充电流(包括寄存器设置)? 它们使用2节 4200MAH/7.4V 电池。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我们没有固件流聊天、对于寄存器程序、由于寄存器很少、因此应该很简单。

    下面我快速列出通用寄存器程序序列。 最终设置仍需要客户的设计标准。

    通常 、如果没有特殊请求、则保持0x12H 为默认值。 例如:客户是否需要学习模式?

    2.将0x14H 程序充电电流设置为您的首选值。 如果为0.5°C、则 Ichg=2.1A、选择最接近的值。

    3. 0x15H 将充电电压编程为您的首选值。 如果您的规格 Vchg=7.4V?? 请仔细检查

    4. 0x3FH 编程输入电流限制值。 通常、该数字取决于 您的交流适配器电流额定值

     完成。

    如有任何疑问、请致电我进行讨论。

    谢谢