This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:如何提高 TPS2411的 Oring FET 导通速度

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2411, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735188/tps2411-how-to-increase-the-oring-fet-turning-on-speed-for-tps2411

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

您好!

从 TPS2411的数据表中可以看出、栅极源极电流仅为300uA。 因此、Oring FET 导通速度非常慢、尤其是对于高电流应用中的多个 FET。 当一个 PSU 关闭时、较长的切换时间会在最坏情况下导致输出电压下降。

我们是否有办法提高栅极导通能力? 或者、我们是否有适用于高电流应用的新一代产品?

谢谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver OU、

    对于更高的栅极导通电流、我们有 LM74700-Q1、它是预览级、具有7mA 峰值电流、可在负载瞬态期间驱动栅极引脚。
    您是否还需要背对背 MOSFET 驱动能力?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    非常感谢您的建议、无需背对背 FET 驱动能力。