主题中讨论的其他器件:BQ24780、 BQ25700A、
尊敬的先生:
如前所述、BQ24780不支持自动唤醒功能、需要依靠主机端。
我是否可以知道如何从主机端执行此操作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
基于此主题、自动唤醒功能支持电池完全放电(0V)充电。
我的客户提到 BQ24780无法为0V 电池充电、但可以检测到电池。
如 Wang5577回复所述、BQ24780需要依靠主机命令为0V 电池充电。
您能帮助我了解一下什么命令吗?
谢谢。
Peter、
很抱歉稍后出现。
对于 BQ25700A:自动唤醒 ( ChargeOption1 Reg0x30h)
目的是恢复电池电量耗尽,即使客户在默认情况下不启用充电器。
自动唤醒模式默认启用、在适配器插入时、如果 VBAT<VSYSMIN、则为电池充电。 默认充电电流应约为380mA。
如果禁用自动唤醒模式、则当适配器插入时、如果 VBAT< VSYSMIN、bq25700A 将不会为电池充电。
对于 BQ24780S:无自动唤醒功能
因此、客户需要对内部寄存器进行编程以启用充电模式。 Reg0x14h 和 Reg0x15h 应为编程。
谢谢