This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2559780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736997/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ25700A

尊敬的先生:

如前所述、BQ24780不支持自动唤醒功能、需要依靠主机端。

我是否可以知道如何从主机端执行此操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您能否告知您需要什么自动唤醒功能? 您能更详细地描述一下吗、这样我就可以考虑合适的解决方案了吗?

    您设计了哪种类型的应用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    基于此主题、自动唤醒功能支持电池完全放电(0V)充电。

    e2e.ti.com/.../661106

    我的客户提到 BQ24780无法为0V 电池充电、但可以检测到电池。

    如 Wang5577回复所述、BQ24780需要依靠主机命令为0V 电池充电。

    您能帮助我了解一下什么命令吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sirs:
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降级器、

    有人可以为其提供帮助吗?
    我的客户还在等好消息。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    很抱歉稍后出现。

    对于 BQ25700A:自动唤醒  ( ChargeOption1  Reg0x30h)  

    目的是恢复电池电量耗尽,即使客户在默认情况下不启用充电器。

    自动唤醒模式默认启用、在适配器插入时、如果 VBAT<VSYSMIN、则为电池充电。 默认充电电流应约为380mA。

    如果禁用自动唤醒模式、则当适配器插入时、如果 VBAT< VSYSMIN、bq25700A 将不会为电池充电。

     

    对于 BQ24780S:无自动唤醒功能

    因此、客户需要对内部寄存器进行编程以启用充电模式。 Reg0x14h 和 Reg0x15h 应为编程。

    谢谢