This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275:TPS51275与 TPS51225有何区别?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225, TPS51275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741235/tps51275-what-s-the-different-with-tps51275-with-tps51225

器件型号:TPS51275
主题中讨论的其他器件:TPS51225

您好、先生、  

我对 TPS51275 和 TPS51225有一些问题。

1.请问 TPS51225和 TPS51275之间的最大区别是什么?
  我只看到了 Vin (最小值) 和占空比是不同的。

2.  为什么网站上显示 TPS51275可以调节4个输出、Iout (max)为20A?
  在数据表中、与 TPS51225相同的 TPS51275只能调节2个输出数量、栅极驱动器能力或 OCP 参数相同。

我可以使用哪种器件?
  对于5V、Iout (max)= 16.82A  
  对于3.3V、Iout (max)= 14.71A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、  

    1、TPS51275和 TPS51285之间的主要差异是最小输入电压。 TPS51275具有导通时间延长功能、而 TPS51225则没有。  

    2、TPS51275仅调节2个输出。 请参阅数据表。  

    3、如果您的最小输入电压低于6V、建议使用 TPS51275。 如果您的最小输入电压高于6V、则可以使用两个器件。  

    实际上、由于 TPS51275具有导通时间延长功能、因此它可以支持更小的输入电压。 而 TPS51225的最小输入电压大于 TPS51275。 其他功能都相同。  

    此致、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、
    感谢您的回复。