This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25117:WEBENCH 不再使用 LM25117生成24VIN/12VOUT/12A 设计

Guru**** 2523360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741161/webench-tools-lm25117-webench-no-longer-produces-a-design-for-24vin-12vout-12a-using-the-lm25117

器件型号:LM25117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在尝试在 WEBENCH 中使用 LM25117器件实现24V 输入、12V/12A 输出的设计、但是输入这些参数后、Webench 出现故障!

有什么线索可以解释为什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是错误消息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享错误消息。 我还尝试创建一个设计并看到同样的东西。 我会将您的错误转发给 Webench 团队。

    同时、您还可以使用计算器工具来帮助选择组件。 您可以在产品文件夹的"工具"选项卡中找到该选项。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Katelyn。 感谢您确认问题。
    至少我知道我仍然很不好:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速更新、我发现如果我输入的环境温度为负(即-20°C)、那么设计将加载!! 显然、使用此设置时、任何与环境温度相关的图形等都将是错误的、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    我们能够为上述条件创建设计。请使用以下链接创建设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    Thansk 和此致、
    普拉文 B