This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:高电压理想二极管

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741143/lm74700-q1-ideal-diode-for-high-voltage

器件型号:LM74700-Q1

我想实现智能二极管、以实现高达600V 的更高电压。 是否可以使用适当的二极管保护智能二极管控制器免受高反向电压的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM74700-Q1无法支持600V 和反向电池连接。
    但是、如果您可以分享有关该应用的更多详细信息、我们可以考虑使用适当的钳位和二极管来支持这一点。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari

    感谢您的回复。 我正在研究提高交流桥式整流器效率的方法。 我可以构建一个分立式电路来控制功率 N 沟道 MOSFET、但使用集成解决方案总是更好。

    那么、这是正确的吗、仅仅一个二极管是不够的、我还需要提供24V 电压或其他电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经了解了您的回答。
    但遗憾的是、我们没有适用于600V 交流桥式整流器应用的解决方案。

    此致、
    Kari。