This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:LBC7上的 PCN 将总 PO 厚度从24kA 更改为39kA

Guru**** 2598945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740429/tps563210a-pcn-on-lbc7-change-total-po-thickness-from-24ka-to-39ka

器件型号:TPS563210A

尊敬的 TI 专家:

我的客户收到一个 PCN、表示 LBC7的推测流程发生了变化。

TI 通过将 LBC7工艺节点上的第2个氧化物 Teos 厚度从3kA 增加到18kA、将总 PO 厚度从24kA 更改为39kA。

客户知道这实际上意味着什么? TI 能否提供有关此方面的更多详细信息? 有什么影响?

请提供建议、

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会跟进这项质询,并在得到答覆时,向你作出答覆,谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过增加 PO 厚度可以降低器件开裂的风险、这对 IC 没有影响。

    肖恩