This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:公式4中关于 Vifbv。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739993/tps61196-about-vifbv-for-equation-4

器件型号:TPS61196

您好、E2E、

请告诉我 Vifbv 的设置。
我在数据表中找到了公式4。

307.2mV 电压是多少? (307.2mV 的源极)
电压是否具有一定的容差?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。
    这只是数字 SiC 增益,由内部电路确定。 确定输出电流后,R11是固定的,然后可以参阅图5以了解最小余量电压。 选择最小余量电压后、可以使用公式4和 R11来计算 R10值。 这是正确的顺序。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢你的答复。 您能更轻松地告诉我吗?

    307.2mV 的原点是什么?
    电压是否具有一定的容差?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    实际上、我不知道307.2mV 的容差。 我能不能知道您对此规格有何顾虑? 也许我可以向我们的设计人员核实这是必要的。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    电气字符表中未列出此电压。
    该电压的用途是什么? 什么来源?
    什么是余量电压?

    >我能不能知道您对此规范有何顾虑?
    我想知道、这种电压对于设计计算非常重要。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    我很抱歉、这种误解。 我将要求我们的设计人员检查此规格、当我获得响应时、我将联系您。 谢谢。
    最好的农家
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    307.3mV 由4分频的内部电压带隙提供。 1.229V/4=307.3mV。 您可以参阅 TPS61196数据表第5页上的"viset"规格、了解详情。 谢谢。
    最好的农家
    肖恩