This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:Rg 功耗

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741048/lm5122-rg-power-consumption

器件型号:LM5122

您好专家、

我的客户对 LM5122 Rg 值有疑问。 我们是否可以将10欧姆用作栅极电阻器的 Rg? 如果是、我们能否知道可以使用的电阻器的大小? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    通常、栅极电阻器可以是标准的1/10瓦电阻器。 由于栅极电阻器只会看到栅极驱动器电流使 MOSFET 的上升和下降时间变为低电平、因此额定值可能如此低。 可以使用0603或0805电阻器。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复!!

    因此、客户可以在 Rg 上使用10欧姆电阻器、对吧? 我们想知道 Rg 选择与功耗之间的关系。 我们是否有用于设计 Rg 功耗的计算公式? 由于客户希望将0402用作具有10欧姆电阻的 Rg 大小、因此我们希望说服他们将大小更改为0603或0805、但无法找到有力的证据来证明我们的陈述。 您是否愿意帮助提供与功耗的 Rg 关系? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien