This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:您能否提供升压充电器器件?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740806/tps61099-could-you-offer-a-device-for-boost-charger

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:BQ25882BQ25504

降级器、

  我想用,太阳能电池板为室内传感器供电、输出为0.8~1.5V、锂离子电池为3.7V。

您能否提供升压充电器器件? 非常感谢。

我只需要1mA 的充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    此类应用应该有充电器。 我将帖子更改为充电器论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    如果您需要升压充电器、请参考 BQ25882。

    该器件可支持 VIN=5V 和2节电池充电器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

      所需的输入电压为0.8~1.5V、BQ25882无法匹配。 您可以提供 输入电压更低的充电器吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我认为最接近的器件应为"BQ25504"。

    该器件是我们用于能量收集器的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器。

    并且仅支持单节电池。

    谢谢