This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:有关 TPS56628 Eco-mode 电感器电流波形的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628, TPS565201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741356/tps56628-questions-for-tps56628-eco-mode-inductor-current-waveforms

器件型号:TPS56628
主题中讨论的其他器件: TPS565201

各位专家:

我们在 Eco-mode 期间观察到 TPS56628的负电感器电流、您能帮助检查这是否为预期行为吗? 测试波形如下所示:

测试条件:

TPS56628 EVM。

2. VIN=12V、Vout=0.95V、R_feedback_top=15K、R_feedback_Bottom=56K。

负载电流= 0.5A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了有关此问题的更多详细信息-客户使用两个开漏电路来调节 TPS56628底部反馈电阻器、原理图如下所示:

    现在、将观察到与该电压控制相关的负电感器电流、但我们不知道这是如何发生的? 请帮助您进行分析。  

    下面所附的是空载条件下的电流波形:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

     我用你的语言进行了基准测试。  

    TPS56628 EVM。  Vin=12V、Vout=0.95V、R_feedback_top=15K、R_feedback_Bottom=56K。 负载电流=0.5A. Pls 看到如下所示的波形。

     您的波形 异常。 请仔细检查。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、
    请参阅我的第二篇文章、其中添加了有关该异常波形的更多详细信息。 我们还使用 TPS565201在相同条件下进行了相同的实验、但未看到此类电流波形。 不确定 TPS56628为何会出现此类行为。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    您可以向我发送电子邮件 gavin-wang@ti.com。


    Gavin