请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5050-2、 LM74700-Q1
您好!
关于 LM74610-Q1上的压降(Vin-Vout)、我的客户提出了一些问题。
(问题)
1) LM74610-Q1具有用于内部充电电压的压降(Vin-Vout)。
压降取决于外部 MOSFET 的体二极管(VF)。
(它未被调节至恒定电压。)
我的理解是正确的?
2)根据 LM5050-2上的数据表(第12页)、有关压降的描述如下。
“LM5050-2旨在调节 MOSFET 栅源极电压
如果 MOSFET 源极和漏极引脚上的电压降至27mV (典型值)的 VSD (REG)电压以下。”
在这种情况下、无论体二极管(VF)如何、压降(Vin-Vout)都调节为27mV (典型值)。
我的理解是正确的?
3) 3)在引脚与 LM74610-Q1兼容的理想二极管器件上,您是否具有低压降(Vin-Vout)类型?
或者、您是否有适合低压降类型而不是 LM74610-Q1的良好器件?
此致、
TAO_2199