This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:dV/dt 电路设计问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741056/lm5069-dv-dt-circuit-design-question

器件型号:LM5069

您好专家、

我的客户正在使用 dv/dt 电路、如 LM5069中的以下外转。 您是否愿意在此处帮助建议如何设计 BJT? 我知道,我们可以选择超过2*VG 的额定电压。 但我不知道如何为此选择电流额定值。 请就此问题提供帮助? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    我很快会回来的。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    我们通常选择 BJT、它可以支持0.5A 至1A 的连续电流。 虽然来自 Cdvdt 电容器的瞬态放电电流会高得多、但我们从未遇到过任何问题、因为它的时间间隔非常短、小于10us。

    一般建议为 MMBT5401LT1G

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复!! 会更新给客户、非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien