请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、我制作了一个新电路板、其电路来自 bq40z60evm、除了我消除的外部温度传感器外、没有引脚连接。
我通过清除 bqStudio 中相应的标志禁用了未使用的温度传感器;设置>温度使能[TS4=0][TS3=0 ][TS2=0 ][TS1=0 ][TSInt=1]。
但是、温度模式的设置是模糊的。 参考手册指出、标志1表示报告 FET 温度、而0表示报告电池温度。 因此我配置这种方法是因为不存在的外部传感器无法报告 FET 温度; 设置>温度模式[TS4=0][TS3=0 ][TS2=0 ][TS1=0 ][TSIN=1 ]
因此、温度报告如下:int temperature = fet temperature = 23.5 deg C、而 Cell temperature =-273 deg C。它的功能是否正确?
谢谢、
Joshua Kim