This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:IC 烧毁;引脚1和引脚2短接至 GND

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738011/tps55340-ic-burnout-pin-1-and-pin-2-short-to-gnd

器件型号:TPS55340

您好!

IC 和二极管 D109上会发生烧坏。

电感器的最大电流为11.2A,二极管的最大电流为15A,最大电压为45V

是否有可能的情况? 过压?

原理图是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您的应用中的 Vin、Vo、IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    输入电压、12至14.4V、输出电压14.4V、IO、2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    什么是上电顺序? 确保先添加电源输入电压、然后启用 IC。 不应因过压而损坏、因为裕度足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    客户电源 Vin、然后启用 IC。

    如何在启用 IC 之前启用负载? 它是否会损坏 IC TPS55340PWPR?

    您是指二极管与 DRQ127的裕度吗?
    还是总体设计裕度足够、不会导致过压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terry,

    对于 TPS55340、它可以在启用 IC 之前启用负载。

    Vin 上升压摆率(dv/dt)是多少? 请您与我们分享 sch 和 PCB 布局吗? 我想检查它是否是布局问题。